This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650362-Q1:TPS65036601RAYRQ1的 RTM

Guru**** 2481655 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1506622/tps650362-q1-rtm-of-tps65036601rayrq1

器件型号:TPS650362-Q1

工具/软件:

您好、

TPS65036601RAYRQ1何时发布、请告诉我。

数据表指出 TPS65036601RAYRQ1处于运行状态。

但是、我无法在 TI 网站上找到它。

此致、

Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie:

      TPS65036601RAYRQ1 已发布。 此处提供了简短的数据表链接

     可以通过以下链接发送访问请求来访问名为"TPS65036x-Q1数据表 SLVSHM0A"的完整数据表:  

    https://www.ti.com/drr/opn/TPS65036XX-DESIGN

    谢谢!

    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Phil-san:

    感谢您的答复。

    TPS65036601RAYRQ1 已发布。 [/报价]

    如果该产品已发布、我假设会有一个产品页面、但我无法找到 TPS65036601RAYRQ1产品页面。 您能给我发送一个产品页面的链接吗?

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuta 您好!

    虽然 TPS65036601RAYRQ1器件已于2024年12月 RTM、但我也无法查看 TPS65036601RAYRQ1的可订购页面。 我正在与我们的营销团队核实这一问题。

    此致、
    Jude Stehling

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuta 您好!

    出于库存原因、似乎此器件已更改为定制器件、而且器件变更需要我们短暂地重做 RTM。 您的客户是需要订购这些器件进行构建、还是需要样片? 我认为最好是联系 Barry Zhang 获取此设备的样品。 请发送电子邮件  至 barry@ti.com 并复制我 jude-s@ti.com 以及为您提供支持的任何 TI 销售代表。

    此致、
    Jude Stehling