This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2961:使用 LiFePO4电池时的器件选择

Guru**** 2628295 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ2969T, BQ40Z50, BQ2961, BQ2969

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1499714/bq2961-part-selection-in-case-of-using-lifepo4-battery

器件型号:BQ2961
主题中讨论的其他器件: BQ40Z50BQ2969、BQ2969T

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

我的客户在下一个项目中考虑使用 BQ40Z50和 BQ2961。

问题在于、建议在 BQ40Z50 EVM 中使用 BQ296103的过压保护器、其中 OVP 为4.50V。

我认为这适用于锂离子电池、而不是 LiFePO4电池。

您是否可以推荐适用于 LiFePO4的过压保护器?

此致、

追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、

    我们的器件不依赖于电池类型、而是取决于所看到的电压。 TI 可以对 BQ2961xx 系列进行编程、使 OVP 具有低至3.85V 至高达4.60V 的电压。 您正在寻找什么 OVP 阈值范围?  我们还有其他几款值得考虑的2-4节保护器、例如 BQ2969 或 BQ2969T。  

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexis:

    感谢您的支持。

    我的客户希望 OVP 值为3.65V

    您能推荐合适的器件吗?

    此致、

    追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、

    BQ2969或 BQ2969T 系列可能更适合您的需求、因为它们可以编程为具有低至3.5V 的 OVP。 请参阅我在上面分享的这些系列的产品页面。  

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexis:

    感谢您的支持。

    我查看了 BQ2969和 BQ2969T 数据表、其中表明 OVP 阈值在出厂时已进行编程。

    到目前为止、我找不到3.65V OVP 的大规模量产器件型号。

    您能再检查一下吗? (RTM 时间表、3.65V OVP 的可用样片)

    此致、

    追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、

    需要有足够的商业案例、TI 才能对所需的设置进行出厂编程。  您是否就此与 TI 销售代表联系过?  

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexis:

    感谢您的支持。

    该应用是用于汽车黑盒的外部电池组。 很遗憾、数量不是很大。

    还有一个问题是、BQ40Z50支持 LiFePO4电池、但 BQ40Z50 EVM 中的 BQ2961仅支持锂离子和锂聚合物电池、而不支持 LiFePO4电池。

    我认为 TI 应建议使用另一种方法来替换 BQ2961、从而实现磷酸铁锂的 OVP。

    或者、是否可以移除 EVM 中的 BQ2961、以便仅使用 BQ40Z50保护磷酸铁锂电池免受 OVP 的影响? 有可能吗?

    就像我说的、LiFePO4电池的充电电压为3.65V。 因此、我的客户应该在接近3.65V 的地方运行 OVP。

    请检查此问题。 谢谢。

    此致、

    追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexis:

    希望您度过一个愉快的周末。

    如果我的最后一个问题有任何更新、请告诉我。 谢谢。

    此致、

    追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、

    感谢您的耐心。 BQ40Z50 EVM 中的 BQ2961xx 应作为次级保护器。

    或者、是否可以在 EVM 中移除 BQ2961、这样我们就可以仅使用 BQ40Z50保护磷酸铁锂电池免受 OVP 的影响? 有可能吗?

    应该可以将其移除、因为 BQ2961作为次级保护器。 需要注意的是、EVM 的 BQ2961连接到保险丝。  

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexis:

    感谢您的支持。

    我明白了你的观点。

    您能查看我的其他问题吗?

    "BQ40Z50支持磷酸铁锂电池、但 BQ40Z50 EVM 中的 BQ2961仅支持锂离子和锂聚合物电池、而不支持磷酸铁锂电池。

    我认为 TI 应建议使用另一种方法来替换 BQ2961、从而实现磷酸铁锂的 OVP。

    就像我说的、LiFePO4电池的充电电压为3.65V。 因此、我的客户应该在接近3.65V 的地方运行 OVP。"

    请检查此问题。 谢谢。

    此致、

    追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、

    对此我们深表歉意。 我没有意识到这也是一个问题。 我们还有其他2-4节电池保护器、例如 BQ2969 或 BQ2969T 、其 OVP 可编程为低至3.6V。  

    但需要有足够的商业案例才能做到这一点。  

    此致、
    Alexis