This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543C20A:寻找直流/直流解决方案

Guru**** 2797695 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS543C20A, TPS543B25, TPS543B22

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1506564/tps543c20a-looking-for-dcdc-solution

器件型号:TPS543C20A
Thread 中讨论的其他器件: TPS543B25TPS543B22

工具/软件:

您好团队:

我正在寻找合适的器件来满足客户的以下要求。 您可以推荐直流/直流转换器吗?

  • 输入电压:12V
  • 输出电压:0.85V
  • 输出电流:25A
  • Fsw:200kHz~300kHz
  • 不需要 PMBus 或 I2C、更喜欢引脚搭接、易于使用
  • 需要外部同步。 器件应从 RT 设置的 FSW 开始、在 FPGA 上电后、FPGA 将为直流/直流转换器提供外部时钟。 TPS543C20A 似乎不支持此用例

此致、

Austin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Austin:  

    TPS543B25可能是此处的最佳选择。 它支持25A 并可在器件斜升后实现外部同步。 如果在启动时未应用时钟、我们建议在时钟和 SYNC 之间使用缓冲器、以便正确隔离 FSEL 电阻器

    此致、

    Britton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Britton、

    在使用外部时钟时、TPS543B25可以支持400kHz 的 Fsw。 客户至少需要300kHz。  

    您是否有在 clk 和 SYNC 引脚之间使用缓冲器的示例电路?  

    此致、

    Austin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://www.ti.com/lit/ug/sluuch6b/sluuch6b.pdf?ts = 1745852031033&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FTPS543B22EVM

    您可以查看 TPS543B22 EVM 的 U1原理图

    此致、

    Britton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Britton、

    感谢您的答复。

    但是、客户需要200~300kHz 的开关频率。  

    此致、

    Austin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Austin:  

    这一个可能很难满足。 我们的大多数器件都需要下电上电才能在外部同步

    此致、
    Britton