This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25731:带20m Ω 电阻器

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25731
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1507718/bq25731-with-20mohm-resistor

器件型号:BQ25731

工具/软件:

您好:

我们想将 BQ25731上的检测电阻增大到20m Ω。

这是可能的吗?   

 RSNS_RAC 和 RSNS_RSR 是否会导致问题?

谢谢 Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    是的、客户可以使用20m Ω。 充电器不使用 RSNS_RAC/RSNS_RSR 的绝对值进行 IBAT/ISYS/IBUS/PSYS 计算。  

    这让客户能够解释回读值、有时、我们需要根据当前设置或电流反馈进行纵向扩展或横向扩展。  

    但是、请将 RAC/RSR 比率保持为1:1、1:2或2:1。 该比率将影响 PSYS 计算。  

    例如、如果两个 RAC=RSR=20m Ω、则保持 RSNS_RAC=RSNS_RSR=10m Ω。  

    1A 充电电流设置(0x0200)* 10m Ω=0.5A * 20m Ω。  

    Programmmm Charge Current 寄存器0x0200、现在将 Charge Current 设置为0.5A。  

    此致、

    Tiger