This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24800:ACDRV/CMSRC 功能禁用

Guru**** 2481635 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1507755/bq24800-acdrv-cmsrc-function-disable

器件型号:BQ24800

工具/软件:

您好、

如果我们不使用 ACDRV/CMSRC 功能、我们可以移除 Q1/Q2吗? 此外、还需要进行哪些其他修改? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的车文叶:

    Unknown 说:
    如果我们不使用 ACDRV/CMSRC 函数、我们可以删除 Q1/Q2吗? 此外、还需要进行哪些其他修改? 谢谢。

    如果您移除 Q1/Q2、我建议替换为二极管以实现反向电流保护。

    引脚更改:

    • 我建议使用500k Ω 电阻器将 CMSRC 连接到 ACDRV。

    此致、

    基督教。