This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25618:BQ25618 T2/T3设置更改

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1508013/bq25618-bq25618-t2-t3-setting-change

器件型号:BQ25618

工具/软件:

您好团队

我的客户希望将 T5设置为50度、但数据表条件为 T5 = 60。

是否有任何更改 T2/T3比率的要求? 因为电阻分压比不同。 T2/T3设置是否仍然准确?

BRS

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    这里的关键是相对于 REGN 问题的比率。 无论温度如何导致电阻与比率相对应、设置温度都是。 但是、如公式所示、只有两个温度可以用于设置电阻分压器。 器件本身无法测量温度。 它只测量 TS 引脚上的电压。

    此致、

    Mike Emanuel