This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9090A:生产编程

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD9090A, UCD9090

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1503333/ucd9090a-production-programmin

器件型号:UCD9090A
Thread 中讨论的其他器件: UCD9090

工具/软件:

您好:

我们在电路板上使用两个 UCD9090A。 我们没有板载微控制器来加载 PMBus 命令。 我们使用 Fusion Digital Power Designer GUI 将程序加载到 UCD9090器件中。

我们有几个问题。

1.到目前为止,我们已经通过 GUI 开发了配置文件,并以.tifsp 格式保存了该文件。 我们将该 TIFSP 文件加载到所有电路板上的 UCD9090A 器件中。 它是否可用于生产? 数据表(第44页)中提到 "建议使用 Intel Hex 文件或数据闪存脚本文件进行生产编程、因为 GPIO 处于受控状态。" 我们以前从未使用过十六进制文件。 我们始终使用 TIFSP 文件。 我们可以 通过 TIFSP 文件进行生产编程吗? 我们更喜欢 TIFSP 格式、因为它允许我们将多个 UCD9090的配置存储在单个文件中。

2.如果我们使用十六进制文件,可以使用 GUI 对器件进行编程。 是否有任何有关如何将十六进制文件导入器件的说明手册?

此致、

Veerasamy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们通常不建议将 ifsp 或 xml 文件用于生产编程、因为这些文件会动态修改操作存储器、使 IO 不受控制。

    十六进制文件用于修改闪存而不是操作存储器、以使 IO 受控。  

    请观看本视频。

    https://www.ti.com/video/5820194563001?keyMatch=fusion%20digital%20power%20designer&tisearch=universal_search 

    此致

    颐和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yeuo

    感谢您的答复。 您能详细说明一下吗?  您认为 IOS 不受控制的意思是什么? 电源监控器是否会在预期时间之前启用任何电源。

    现在、我们只能使用 TIFSP 文件对生产板进行编程、因为制造团队只能访问该文件。 我们希望详细了解如果使用 ifsp 文件、我们会遇到哪些问题。  

    此致、

    Veerasamy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    导入 xml 或 tifsp 文件时、UCD 的 IO 可能会发生变化、这可能会开启轨道、因为 xml 和 tifsp 会动态更改设置。

    因此我们不建议用于量产。  

    此致

    颐和  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yeuo

    最后一个问题-仅在从 GUI 正确加载 TIFSR 文件时出现的问题(GPIO 更改)? 将文件存储到永久存储器/闪存后、在后续下电上电期间不应该有任何问题?

    此致、

    Veerasamy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是的、没错

    此致

    颐和