This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC33420:UCC33420噪声滤波

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC33420, UCC33420-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1507586/ucc33420-ucc33420-noise-filtering

器件型号:UCC33420

工具/软件:

您好! 先生:

我想知道在 UCC33420的输入/输出端进行滤波(CM/ DM 滤波)以便在1MHz BW 范围内使输出噪声低于100uVrms。

我们是否需要将 Y 电容放在输入 GND 和输出 GND 之间? 它有多大? 我们的应用是 在 OPAMP 输出基座上使用 UCC33420生成浮动功率、如下图所示。

谢谢、

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、

    -关于你的第一个问题。  当您说"要在1MHz BW 范围内使输出噪声低于100uVrms "时、您是指(VCC GND-GNDS)引脚处的输出电压纹波吗? 如果是、该纹波非常低、您可能需要在 UCC33420的输出端使用 LDO 以实现低纹波。

    隔离式接地之间的 Y 电容器对于 UCC33420-Q1是不起作用的、因此不建议这样做。 如果您担心 EMI、请给我发送一条私人消息、我可以根据 YUOR 应用程序将 EMI 库分享给您。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好! 手动、

    感谢您的答复。   

    1.您是否有滤除  UCC33420开关噪声的建议? 双 LC 滤波器?

       在没有后置稳压器的情况下进行滤波后噪声会有多低? 您是否有时间/频率 频谱图?

    2.您是否集成了具有5V/>1.5W 功率能力的(ISOPower + LDO)芯片? 高度限制将小于4.5mm。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    我们没有集成式直流/直流+LDO、但我建议在 UCC33420-Q1之后使用 LDO TLV676-Q1以满足低纹波要求。 EMI 滤波器相关信息、我将直接向您发送电子邮件。

    谢谢你