This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27624:什么'采用 FAN7387MX 的 TI P2P 解决方案

Guru**** 2481825 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1507758/ucc27624-what-s-ti-p2p-solution-with-fan7387mx

器件型号:UCC27624
主题UCC27710中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的先生:  

采用 FAN7387MX 的 TI P2P 解决方案是什么

https://www.mouser。CLI./ProductDetail/onsemi-Fairchildren/FAN7387MX?qs=1WK3E8%252B1vGBvVy197UlNpa%3D%3D&srsltid=AfmBOoqjAC8l1HwwDkC-INUORRZfhNwcaTXX-Kne3Sf3Y2HN tw

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sean、

    感谢您联系 TI 提出有关 P2P 解决方案的问题。

    FAN7387MX 似乎已停产。

    它是一款具有自振荡运行模式的半桥栅极驱动器、额定电压为625V、驱动电流为0.3A/0.65A。

    我们最接近的选项是 UCC27710、这是一款具有0.5A/1.0A 驱动电流的620V 驱动器、但它没有自振荡器。 它为高侧和低侧提供了独立输入。

    如果还有其他问题、请告诉我。

    谢谢您、

    William Moore