This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5118-Q1:举报和过流保护

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5118-Q1, LM5118, LM51770

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1507793/lm5118-q1-whistling-and-overcurrent-protection

器件型号:LM5118-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5118LM51770

工具/软件:

尊敬的社区:

我使用 LM5118-Q1作为电源、存在两个问题:  

  1.  当我需要58V 2A 的输出(输入为24V)时会发出哨声。 为了消除这种情况、我可以降低 RT 电阻器、因此可以增加频率、但当我使用 webench 工具时、我有一个 MOSFET 偏转温度警报(我认为在所有频率下、开关损耗都非常重要)。 你有什么建议吗?
  2. 我必须再次保护我的产品在输出端短路、现在、在实际设计中、它似乎可以工作(当我在输出端短路时、电流限制为4、2A)、但是否可以定义短路最大电流? 在本例中、我想将其限制在~2.5A。

此致

S é bastien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sebastien、

    当举报时、可能会有以下原因:

    -电路本身的不稳定-那么补偿最好需要调整。 这可以看到输出是否不稳定。

    -电感器或陶瓷电容器产生的噪声。 这是一个机械问题、可通过元件选择或电路板放置来解决。

    LM5118提供峰值电感器电流限制、这有助于保护功率级。 它还可以限制输出电流、但这也取决于输入电压。
    如果您想将输出电流限制在定义的电平、则需要另一个电流限制器(平均电流限制)。 这可从外部添加、或使用已集成该功能的控制器(例如 LM51770)添加。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的快速回答。 您是否有外部解决方案的应用手册?

    此致

    S é bastien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sebastien、

    抱歉、不知道有一个显示该特性的应用报告。

    可能会存储在参考设计数据库中。

    TI 参考设计库

    此致、

     Stefan