This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74700-Q1:RVPP 和 RCB 应用中电介质电容器的位置-参考说明

Guru**** 2481825 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74700-Q1, TIDA-01534, TIDA-010008

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1507525/lm74700-q1-position-of-electrolitic-capacitor-in-rvpp-and-rcb-application---reference-desings

器件型号:LM74700-Q1
主题中讨论的其他器件:TIDA-01534TIDA-010008

工具/软件:

您好、

当 LM74700器件用于应用中的 RVPP (反极性保护)时、您建议在 LM74700 电路中使用 MOSFET 之前或之后、将输入大容量电容器(极化电解电容器)放置在何处?  

一些  用于 RVPP 的 LM74700参考设计 在 NMOSFET 之前放置了极化电解电容器。
可以对此进行评论、这是否有意义?

电容器放置在 NMOSFET 之前的参考设计示例:

  • TIDA-01534 汽车类非电池电源双 PHS 升压转换器、C2  
  • TIDA-010008_D Cinput_Protection、C4。
    U2的位置也令人困惑、因为它是一款单向 TVS 器件。  

BR

Josko   

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josko、

    应在 MOSFET 之后连接电解电容器。

    接下来、TVS 是单向的、不应单独这样连接。 在反极性期间、它将导致短路。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiven:  

    感谢您的回答。
    任何计划在这两份文件的文件中添加一些注释 如何设计 TIDA-01534和 TIDA-010008来解决这两个问题?  

    下一个问题与 LM74700和 EMC 滤波器的相对位置有关?  
    关于 EMC 滤波器和 LM74700的位置、您有何建议?  
    我们应该遵循参考中的示例 设计 PM21669、第一个 CM 滤波器放置在何处、然后放置 RVPP 以及之后放置 DM 滤波器?  
    或者、在 CM、DM 和 LM74700订单方面有更好的解决方案?  
    顺便说一下、C1似乎没有正确的额定电压。 该器件为16V、表1中的测试报告状态为 VIN 6~35V。  

      


    BR

    Josko  


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josko、

    感谢您报告这些错误、我将对此进行记录。 还没有添加注释的计划。

    正确、C1和 C2未正确缩放。

    通常首先放置 CM 滤波器。 CLC 滤波器通常放置在反极性保护器的输出端、该保护器可输入到其他一些开关稳压器。

    此致、

    Shiven Dhir