This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62568:Vout 上的 OCP/OTP 波形

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV62569

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1504404/tlv62568-ocp-otp-waveform-on-vout

器件型号:TLV62568
主题中讨论的其他器件:TLV62569

工具/软件:

尊敬的团队:

下面是 TLV62569 Vout 波形。 (3.3V 输入电压0.9Vout)

我在这里的问题是、您对波形有意见吗? 从我的角度来看、压降具有固定的频率、这意味着负载经常灌入超高电流、从而导致 IC 进入 OCP (H/S SW 电流限制)您怎么看?  

对于 OTP、我认为该压降没有常规频率。

此外、当电流达到电流限值时、SW 是否仍会执行操作或停止? 我可以使用 SW 模式来识别压降来自 OCP 或 OTP 吗?

此致、

Roy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roy:

    能否说明 VDD11、VDD18和 HPD 代表什么?

    对于 OCP、器件应在电流限值下定期开关、但在您的情况下、它看起来会有所不同。

    我认为 OTP 已激活、因为 在 SW 引脚上经过一些开关周期后、器件将进入热关断约20ms。

    您还应该测量 SW 引脚上的信号。

    此致、
    SEPP  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  SEPP:

    VDD11/VDD18是另一个电源轨。 HPD 为 TCON 信号。

    但 OTP 周期是正常的是合理的吗? 我将让客户测量 SW 节点以对其进行澄清。


    此致、

    Roy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  SEPP:

    您有任何更新吗?

    此外、我想检查 OCP 的机制。 H/S 上的峰值电流限值?  

    此致、

    Roy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roy:

    OTP 周期是常规的、这是合理的、就像图所示的那样。 请检查 SW 引脚。

    此致、
    SEPP