This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5148-Q1:审查申请和原理图确认

Guru**** 2390730 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5148-Q1, LM5148
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1507049/lm5148-q1-request-for-review-and-schematic-confirmation

器件型号:LM5148-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5148LM5148-Q1 LM25148DESIGN-CALCLM25148

工具/软件:

您好、


我设计了一个基于 LM5148 IC 系列的直流/直流转换器、其输入范围为40V 至48V 标称电压、输出为24V、输出电流最高为10A。
在本设计中、我使用了 TI 的 Webench Power Designer 和 LM5148-Q1 LM25148DESIGN-CALC 工具。

如果有任何问题、请您查看所附的原理图。

此外、我还有一个 与此设计相关的问题:

10A 最大负载将不连续。 大多数情况下、负载电流将介于300mA 和1000mA 之间、偶尔会出现高达10A 的峰值、持续几分钟。
我已经查看了 LM5148数据表、这个负载电流变化似乎是可以接受的、而不会出现任何问题。 您能否确认这一理解?

非常感谢您的支持!
随附了原理图、Webench 导出文件和设计计算器工作表。

此致、
Zm
e2e.ti.com/.../VIN_5F00_to_5F00_24DC_5F00_Schematic-.pdfe2e.ti.com/.../2251.webench_5F00_Design.pdfe2e.ti.com/.../5875.LM5148_5F00_LM25148_5F00_quickstart_5F00_calculator_5F00_A4.xlsm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Abdurrahaman  

    感谢您对我们的产品感兴趣!

    工程师已分配至此线程。 他会回到你的身边

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Abdurrahaman:

    原理图元件正确。 我谨提请你注意以下事项:

    -您输入的输入电容值为24.2 µF、但在实际中、由于降额 、该值将变为12.2 µF。 这不是问题、因为它会提供小于400mV 的输入纹波。 无需更改电容器;这只是为了引起您的注意。

    谢谢、

    Pramik Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pramik 和 Onkar:

    感谢您对我的设计给予迅速的支持和有用的反馈!

    感谢您了解输入电容器的降额情况-最好知道、即使电容减小、输入纹波也可以接受。

    Pramanik、我想再问一个问题:

    考虑到我的应用主要在轻负载(低于1000 mA )下运行、偶尔出现高达10A 的峰值、您能评论一下 LM5148在轻负载下的预期行为吗?

    关于这些较低电流电平下的稳定性、效率或运行模式转换、我是否应该了解一点?

    再次感谢您的宝贵支持!

    此致、

    Zm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    由于您已将 VDDA/SYNC 连接到 PFM、因此它将在轻负载下以 PFM 模式工作。

    似乎它将在1A 负载下处于 PFM 状态。

    对于1A 电流、稳定性不是问题。

    谢谢、

    Pramik Patel