This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5148:尝试通过外部时钟与外部时钟同步时出现故障。

Guru**** 2481625 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1506788/lm5148-malfunction-when-trying-to-synchronize-it-by-and-external-clock

器件型号:LM5148

工具/软件:

大家好!

在尝试将直流/直流模块与外部时钟信号同步时、我遇到了问题。 我在原始原理图下方展示:


这样做永远不会得到目标电压输出。 MOSFET 有时会处于关断状态、有时会进行开关操作、但无法提供7.6V 的电压(就像2V 或3V 等随机情况一样)。 就像它们工作5秒、然后关闭、依此类推。

但是、当我移除 U27并设置 R114 = 41.2k Ω(用于设置主控制器模式)时、直流/直流稳压器运行良好。 它将提供7.6V 和所需的电流。

这个同步信号出现了什么问题?

我添加了此与门、因为它能够通过简单的 GPIO (独立于同步信号)关闭直流/直流电源。

此致、

Roberto。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    线程已分配给相关工程师。 我们会尽快回复您。  

    谢谢。此致、

    Naresh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我通过将 CNFG 电阻器替换为30k Ω 电阻器解决了这个问题。 我的直流/直流转换器仍按预期与此配置保持同步、并且被配置为 Primary (主)。  

    DS 与本主题略有混淆。