This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]如何为 TPS923655/TPS923654/TPS923653/TPS923652设计电感器?

Guru**** 2481615 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS923654, TPS923652, TPS923653, TPS923655

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1507940/faq-how-to-design-the-inductors-for-tps923655-tps923654-tps923653-tps923652

零件号:TPS923655
主题中讨论的其他器件:TPS923652TPS923653、TPS923654、

工具/软件:

如何设计适用于 TPS923653/TPS923654/TPS923653/TPS923652的电感器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请遵循以下有关 TPS923655/TPS923654/TPS923653/TPS923652电感器设计的指南:

    升压配置:

    在升压稳压器中、电感器直流电流的计算公式如下:

        (1)

          (2)

    IOUT 是流经 LED 负载的电流。

    电感器纹波电流计算如下:

      (3)

     (4)  

    从(1)-(4)、我们可以得到:

    K 是一个系数、表示电感器纹波电流量与电感器直流电流之比。
    Fsw 是开关频率。

    输出电压:

    (1)如果您在升压连接中使用器件、Vout 指的是 LED 负载两端的正向电压之和。

    (2)如果在降压/升压连接中使用器件、Vout 是指 LED 负载两端的正向电压与最大输入电压之和。

    例如、在 TPS923655数据表第8.2.1.2节中、Vin = 12V、Vout = 36V、Iout = 1A、Fsw = 500kHz 选择 KIND = 0.6、计算出的电感为(12*24*12)/(36*0.6*500000*1*36)= 8.9uH。