This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS923650:TPS923650D2:模拟调光电路配置

Guru**** 2536210 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS923651

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1506536/tps923650-tps923650d2-analog-dimming-circuit-configuration

部件号:TPS923650
主题中讨论的其他器件:TPS923651

工具/软件:

大家好、TI E2E

我们使用 TPS923650D2设计模拟调光电路。
输入电压(V):12-24
VOUT (V):45-55
Iout (A):0.1-0.5

我想确认电路工作正常

如果 MLCC 是 IC 输入的唯一选项、是否有建议的规格?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们的专家稍后将为您提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢您联系我们! 请看我的评论如下:

    因为陶瓷电容器具有极低的 ESR 并采用小型封装、所以非常适合升压转换器的输入去耦。 但在仅使用陶瓷输入电容器时要小心。 例如、当输出端存在负载阶跃时、可能会在 VIN 引脚上引起振铃。  在这种情况下、建议在 CIN 和电源线之间放置额外的"大容量"电容器(电解电容器或钽电容器)、以减少可能发生在电源引线电感和 CIN 之间的振铃。

    Unknown 说:
    如果 MLCC 是 IC 输入的唯一选项、是否有建议的规格?

    对于这个设计、我担心这里的电流能力。 假设我们考虑最坏的情况:VIN=12V、Vout=55V、Iout=0.5A。 这意味着最大电感器直流电流 IL (dc)_max = Iout*Vout /(Vin*efficiency)。 即使效率理想为100%、IL (dc) max 也约为0.5*55/12=2.29A。 我们还需要考虑电感器纹波电流、这意味着 IL (PEAK)= IL (dc)+ 0.5 * IL (ripple)。  

    如果您查看下面有关电流限制规格的 EC 表、可以发现对于 TPS923651、最小电感器电流限制为2.8A。  

    因此、我建议您可以根据应用检查电流限制。 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    鉴于电流输入/输出电压设计、我们是否应该改用 TPS923651、我们是否应该使用规格为2.6A 至3.6A 的电感器?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    是的、您可以使用 TPS923651、但需要确保最大电感器峰值电流不大于2.8A。 对于电感器、需要注意电感器额定电流和饱和电流。  电感器的饱和额定电流至少与高侧开关电流限制一样大。 对于额定电流、您可以留出一些裕度、例如1.2~1.5 *电感器均方根电流。

    谢谢!

    BRS

    卢西亚