This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS922052:TPS922052/3 EMC 问题

Guru**** 2592520 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS922052, TPS922053

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1494145/tps922052-tps922052-3-emc-problems

器件型号:TPS922052
主题中讨论的其他器件: TPS922053

工具/软件:

大家好!  

我们已经使用 TPS922052开发了一个电子 PCB。 我们已经测试了 TPS922052和 TPS922053、但我们的辐射化学成分存在问题。

我们的降压转换器必须将48V 转换为42V 输出、并具有600mA 输出电流。  

您可以在下图中看到包含缓冲器滤波器的原理图。

另一方面、 您可以在下图中看到我们的 PCB 布局。

您可以在下图中看到我们的执行结果:

您可以在下图中看到我们的辐射结果:

有人帮我吗? 我认为降压布局很好。 缓冲器网络是否正确放置在原理图中?

非常感谢您的高级培训、

David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    请让我检查你的问题,并在这些天回来给你. 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您可以查看以下帮助改善辐射发射的方法吗?

    1.添加 RC 缓冲器 电源技巧:       步计算 R-C 缓冲器

    2.在输入端添加 EMI 滤波器。  

    3.在输出侧添加铁氧体磁珠。  

    4.添加屏蔽盒。

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lucia:  

    1.添加 RC 缓冲器。 如图1所示、我们有带有 R14 - R15 - C23的 RC 缓冲器。

    2.在输入端添加 EMI 滤波器。 其中、有带47uH 和两个并联4.7uF 电容器的 LC 滤波器。

    3.在输出侧添加铁氧体磁珠。 我们可以尝试一下、就有封装。

    4.添加屏蔽盒。 这是不可能的,因为是一个塑料箱,我们不能改变它。

    我在开关引脚上放置了 RC 缓冲器滤波器、 是这样吗? 您是否检查过布局?

    谢谢你 Lucia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    我开始审查布局、很快会回来联系您。 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我这边的布局很好。 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢Slight smile

    但是、RC snnuber 呢? 它是否正确放置在原理图中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    我们的专家稍后将为您提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我们建议按如下所示放置 RC 缓冲器:(您可以参阅用户指南) R2、R6和 C16

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lucia:  

    我们已经分析了您的 RC 缓冲器建议、发现它很有趣。 我们将开发一个包含所有建议的原型、两个月后、我们认为我们可以重新讨论该主题以分享结果。 感谢您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    欢迎您。 如果需要进一步的支持、请随时告知我们。 谢谢!

    BRS

    卢西亚