This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF3440:温度系数和输出电压精度与温度间的关系-温度范围更窄

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: REF34, REF54, REF70, REF50E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1507540/ref3440-tempco-and-output-voltage-accuracy-vs-temperature---narrower-temperature-range

器件型号:REF3440
主题中讨论的其他器件:REF54REF50EREF70

工具/软件:

您好!

我了解该器件的温度系数可保证<6ppm。 我需要至少3ppm (在20-60°C 的较窄温度范围内)、并且想知道如何推断出20-60°C 温度范围内的最坏情况 ppm。

第二个开关参数、可能是"图7-3. 输出电压精度与温度间的关系图或任何其他数据表信息来推断这一点?

提前感谢、

Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steven:

    图7-3给出了 REF34行为的一般趋势。 图7-3确实展示了20°C 到60°C 的良好性能、但我们不保证其数据表中 REF34在此温度范围内的最大漂移。  

         如果您想要 更低的温漂、我会考虑 REF54 (www.ti.com/.../REF54)、REF50E (www.ti.com/.../REF50E)或 REF70 (www.ti.com/.../REF70)等器件。 REF54特别提供已调整到0°C 至70°C 范围的器件型号:REF54xxxCDR。  

    谢谢、

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jackson、  

    感谢您的答复。 遗憾的是、这些器件稍微超出了价格范围。 遗憾的是、TI 不为更多器件提供较低温度范围的特性。 (我想象一个万用表/实验室测量设备是一个常见用例)。