请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65223-Q1 工具/软件:
尊敬的团队:
我查看了数据表、非常方便、但没有看到 PGOOD 引脚。 nRSTOUT 指示上电序列已完成、但我不确定它是否指示电源正常状态。 我已经看到其他 TI PMIC 具有专用的 PGOOD 引脚。 在伯顿有一个吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
尊敬的团队:
我查看了数据表、非常方便、但没有看到 PGOOD 引脚。 nRSTOUT 指示上电序列已完成、但我不确定它是否指示电源正常状态。 我已经看到其他 TI PMIC 具有专用的 PGOOD 引脚。 在伯顿有一个吗?
您好 Alex、
此 PMIC 中没有 PGOOD 引脚/选项、但 nRSTOUT 的功能几乎相同。 nRSTOUT 始终是电源序列中上电的最后一个、电源序列则是完成所有电压监控器(BUCK、LDO、VCCA、外部电源轨...)的最后一个参数。 电压监控窗口内。 如果受监控的电源轨之一不在其定义的窗口中、PMIC 将不会完成上电、nRSTOUT 绝不会变为高电平。 例如、这可能是降压稳压器无法达到所需的电压、从而触发降压电压监测器、或者 VMON1监控的某些外部电源轨超出范围。 此外、如果出于任何需要的原因而断电、nRSTOUT 会首先变为低电平。 因此、nRSTOUT 通常连接到 MCU/SoC POR 引脚或其他某个复位引脚、该引脚在处于低电平时将处理器保持在复位状态、并在释放时释放处理器以进行正常运行。
此外、nINT 引脚还会报告所有中断(如果这些中断未被屏蔽)、包括任何电源轨错误。
此致、
Niko