This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25600:CC Control

Guru**** 2481825 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1507190/ucc25600-cc-control

部件号:UCC25600

工具/软件:

尊敬的团队:

客户需要 CC 控制、而 UC25600没有这样的功能、您能帮助确认我们这里是否集成了 CC 控制 LLC 控制器吗? 提前感谢。

BRS、

Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francis:

    我们没有将 CC 控制与 LLC 控制器集成。 我们有几个参考设计展示了如何设置 CC/CV 曲线。 PMP23454 就是一个示例。

    希望这能回答您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    客户需要一个 IC 而不是一个解决方案、他们希望 简化它。 感谢您的帮助。

    BRS、

    Francis