This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL494:TL494可以控制电池输出+和-?之间的电压

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TL494
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1504360/tl494-can-tl494-control-the-voltage-between-battery-output-and--

部件号:TL494

工具/软件:

尊敬的专家:

这是描述基本电路的方框图、如以下 pdf 所示。

我的客户希望通过 TL494控制 B+和 B-的输出电压环路。

电路是否正确?

BR、

Moone2e.ti.com/.../TL494_B96548684668FE56_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    不可以、TL494无法控制图中所示的电压、因为 Q82和 Q81要么导通、要么关断、因此 R26检测到的电压将为0或高电平。 您需要使用一些基本的降压或升压转换器来引入储能、以便 R26可以检测类似于直流的电压、而不是脉冲电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Hong、

    您能否帮助确认以下原理图是否可行?

    e2e.ti.com/.../TL494_B96548684668FE562D00_20250423.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我已经给大家回复、因为由于 Q82和 Q81开或关、电路无法工作、然后 R26检测到的电压是0或高电平、所以电压 R26会升压和降压、TL494无法使用反馈等升压和降压电压。