This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3600:86400 CE 门控

Guru**** 2562430 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1505307/tps3600-86400-ce-gating

部件号:TPS3600

工具/软件:

尊敬的支持:

我正在尝试使用该器件、并且注意到一些问题。

1 VDD <-电源

2输出电压-> RAM 电源

3 GND <- GND

4 Mswitch <- GND

5 CE IN <-微输出

NC 上有6个 Batt

7 PFI <-分压器

8 PFO ->微输入

9按钮正常 ->微输入

10 CE OUT -> RAM 芯片选择

11 NC 先生

12 WDI Micro IO 引脚

13重置 NC

14 VBAT <-电池

尊敬的支持:

我的主要用途是电池供电 RAM 保护。 如果 I 向 WDI 输出高电平或低电平并使 CE 保持低电平、则 CE OUT 引脚将在大约一秒钟内保持低电平、然后在100ms 重复时间内保持高电平。 这似乎是损坏 RAM 的一种很好的方法、在处理器停止或损坏的情况下、每天切换 RAM CE 86400次。 如果 WDI 发生故障、我会期望 CE OUT 保持高电平、直到看门狗复位。 我在这里遗漏了什么吗?

我尝试设置 WDI 的微引脚进行输入、导致 WDI 断开连接、CE OUT 有时工作正常、并根据相邻引脚的作用对其他引脚进行脉冲处理。 当我完全断开 WDI 时、CE OUT 按预期工作。 让 WDI 悬空似乎有风险、如果电路板潮湿或其他一些电阻源、那么该器件会开始切换 CE、该怎么办?

如果我确实将13个 RESET 连接到了微复位、如何进行调试? 当我遇到断点时、复位会每秒置位一次、因为我在停止时无法切换 WDI。 我认为将 WDI 微引脚更改为输入会模拟悬空、但不起作用。

也许我的连接有问题或只是使用了错误的设备、请告知连接或解释观察到的行为。 如果我使用的器件不正确、请提供器件型号建议。 我的要求是:

  • BATT 和 VCC 切换到 RAM 电源
  • 柱塞的 CE 门控和保护

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koby、感谢您的提问!

    您是否有任何原理图和示波器图片?  

    此致、

    Sila.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有人可以阅读我的帖子并提供帮助吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Koby,  

    1)这是一款较旧的器件、我们没有可供我测试的 EVM。 我将与我的团队核实您的查询。  

    2)我问示波器图片的原因是要了解您是否有看门狗超时错误。 我想确认您的 WDI 输入是什么、以便我们了解我们是否需要获得其反馈。  

    您之前提到过、  "如果 I 向 WDI 输出高电平或低电平并将 CE 保持在低电平、则 CE OUT 引脚会保持低电平约一秒钟、然后在100ms 重复时间内保持高电平。"

    WDI 输入需要进行切换、则低电平到高电平或高电平到低电平转换会使内部看门狗计时器复位。 如果您未在800ms 内切换它、则复位将置为有效100ms。 只要未提供适当的 WDI 输入、这将重复发生。  

     CE 传输门被禁用、CEIN 为高阻抗(禁用模式) 何时复位置位。

    请检查 WDI 输入时序并查看是否缺少超时。  

    如果您认为需要进一步支持、请分享示波器图片、以便我可以与我的后端团队核实

    此致、