This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2546:通过电缆连接便携式设备时的充电操作。

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2546

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1499640/tps2546-charging-operation-when-the-portable-device-is-connected-via-cable

器件型号:TPS2546

工具/软件:

你(们)好

我的客户正在开发便携式扬声器。
A 型 USB 插孔连接到便携式扬声器。
-一旦 USB 设备连接,它将播放保存的 MP3文件。
-当便携式设备通过电缆连接时进行充电操作。 (iPhone、iPad、Galaxy 手机、Galaxy PAD 等)
我正在尝试实现、但我想确保如果我使用 TPS2546、充电不会出现问题。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:  

    感谢您联系我们!

    TPS2546支持 BC1.2充电方案(CDP 支持充电+数据)、可满足您的需求。  

     需要考虑的一点是  CDP-SDP 自动切换功能。 如 需更多信息、请查看以下主题。  

    此致、  

    Aya Khedr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Aya

    感谢您的支持。

    我还有一个问题。

    当我尝试使用它时、我应该将它设置为以下哪种模式?

    连接 USB 存储器可播放保存的 MP3文件。
    使用电缆连接各种便携式设备时、它支持充电。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:  

    CDP 模式将是表4 (充电下行端口...)中的最后一行

    此致、  

    Aya Khedr