This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53681:TPS53681+CSD95410/CSD95480 PWM 异常问题

Guru**** 2481985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53681

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1506548/tps53681-tps53681-csd95410-csd95480-pwm-abnormal-issue

器件型号:TPS53681

工具/软件:

尊敬的先生:

我们发现、TPS53681与 CSD95410或 CSD95480配对、在 PWM 信号中表现出不一致的时序。

如下图所示、您可以看到、无论我们是将 TPS53681与 CSD95480搭配使用还是使用 CSD95410、PWM 脉冲的时序都不一致。  
这种现象在我们产品的 A 相或 B 相、甚至在两个相位上随机发生。 您能否帮助我们确认此行为是否正常?
正常情况
异常(TPS53681+CSD95480)
异常(TPS53681+CSD95410)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    修订了上述说明、正常情况应如下所示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这种行为是在瞬态负载还是在静态负载下出现?

    您是否还可以共享控制器配置(.xml)文件以供我查看?

    此致、

    Troy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该电压转换仅供我们的 SoC 使用。 我不确定 SoC 的内部状态、但此状态可以在空闲时重现。
    另外还附上了 xml 以供您参考、
    顺便说一下、这个 XML 配置有一个选项来调整 PWM、使其不会动态变化?
    e2e.ti.com/.../TPS53681_5F00_CSD95480-0.0-Address-97-Project-File.xml

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    控制器更改 PWM 时序以响应负载瞬态。  可以调整配置参数以增加或降低该响应的速度/强度、但不能完全禁用。

    如果发生瞬态、PWM 时序的变化是正常的。 根据控制器配置的设置方式、在静态负载下可能会发生一些抖动或 PWM 时序中的微小不一致。

    如果您想消除所显示的 PWM 时序不一致、则更改控制器调优参数以减慢响应速度会有所帮助。 是否可以尝试将当前设置为200mVp-p 的斜坡值增加到240或280?

    使用 TI 的 Fusion Digital Power Designer 配置器件时、可在"Transportations"选项卡下找到 RAMP。  

    请告诉我此更改是否对 PWM 时序产生了预期的影响。

    此致、

    Troy