This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65219:异常输出

Guru**** 2580365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1505080/tps65219-abnormal-output

器件型号:TPS65219

工具/软件:

尊敬的专家:

我的客户使用 TPS6521907RHBR 为 AM6254ATCGGAALW 供电。 它们测试了 VSYS = 5V、Vpin14 (C283)=1.8V、这是正常情况。 但其他输出引脚没有 Vout。 下面是原理图、您可以帮助找到根本原因吗? 他们应该测试下一个步骤什么?

BR、

更多细节

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Moon、

    07版本该器件的 MODE/STBY 引脚配置为 MODE 和 STABY、需要将该引脚拉至高电平才能正常运行、您是否可以与客户确认该引脚是否为高电平?

    Sathish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sathish:

    感谢您的答复!  根据您的建议、我的客户使用6.8k 上拉电阻器更改了 MODE/STBY 引脚的设计、如下所示:

    VSYS = 5V、VSYS 和 MODE/STBY 的波形低于 pic:

    其他输出引脚波形包括:

    但在 BUCK2中、仍然没有输出。 您能帮助检查一下这个问题吗?

    BR、

    更多细节

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Moon、

    感谢您提供的波形。

    如您所见、Buck2输出设置为3.3V、但只能上升到~1.8V、并且在 VSYS 上会产生干扰。

    在原理图中、Buck2输出(LX_B2)也标记为 SW_VCC_1P8。 您能否询问客户它的连接位置? 同样、对其余的降压转换器执行该操作。 电感器的 Lx 侧不应进行任何连接。

    Sathish