This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952EVM:有关睡眠模式和保护恢复期间 BQ76952EVM 行为的问题

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76952EVM, BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1507547/bq76952evm-questions-regarding-bq76952evm-behavior-during-sleep-mode-and-protection-recovery

器件型号:BQ76952EVM
主题: BQ76952中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的团队:

我目前正在使用 TI BQ76952EVM (BMS029B)电路板、以便熟悉其运行。 在测试过程中、我发现了以下问题:

  1. 当我将充电 FET 配置为在睡眠模式下关断时、在插入充电器后 DCHG_PIN 而不是设置位(在 FET 状态寄存器中) CHG_FET 立即激活位。 在 DCHG_PIN 位清除并设置 CHG_FET 位之前、需要很长的时间来开始充电。
    您能否确认是否预期会出现此行为? 如果没有、您能否建议是否需要更改 BQ76952设置来纠正此问题?

  2. 此外、在发生保护事件(例如放电期间过热(OTD)恢复)后、我有时会看到 SCD 即使未连接负载、也会设置位(在 Safety Status A 中)。 该 SCD 位保持设置状态、不自动清除。
    您能解释一下为什么会发生这种情况吗?

为了便于您参考、我使用16个10Ω 电阻分压器和一个电源来仿真电池电芯。

感谢您的支持。

此致、
快乐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joy、

    您是否偶然启用了预充电模式? 更多有关这方面的信息、请参阅  第5.2.3.2.1节"预充电模式"  ( TRM)的说明。   

    请参阅有关 DCHG/DDSG 引脚的以下文章、以查看这些引脚配置是否正确:
     DCHG/DDSG 驱动器引脚状态
     2. DDSG 和 DCHG 运行

    Unknown 说:
    我有时会看到 SCD 即使未连接负载、也会设置位(在 Safety Status A 中)。 该 SCD 位保持设置状态、不自动清除。
    您能解释为什么会出现这种情况吗?

    SCD 位不需要连接负载到触发器、可根据所选的设置自主恢复。 如果 SRN-SRP 引脚上的差分电压超过可编程阈值 VSCD、则会触发此保护。 有关这方面的更多信息、请参阅  第5.2.6节放电短路保护  部分。  

    此致、
    Alexis