This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27542EVM:电池无法进入 RELAX 模式。

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1503963/bq27542evm-battery-unable-to-enter-relax-mode

器件型号:BQ27542EVM
主题中讨论的其他器件:GPCCHEM

工具/软件:

尊敬的 TI:

我有两个问题、并感谢你支持澄清以下几点:

  1. 根据连接的链接中提供的数据、您能否帮助分析电池在过去五到六个小时的空闲时间内为什么没有进入休息模式?


    docs.google.com/.../edit

  2. 是否有电池不更新 DOD0的特定电压范围?

  3. 如果该标志显示0x003C、则电池不应已进入休息模式。 在这种情况下、DOD0是否仍会更新?

提前感谢您的帮助。

此致、
Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    设置:  
    退出电流= 40mA
    Dsg Relax Time、Chg Relax Time = 60s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好极了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    是否可以在 Excel 中发送 google 文件,因为我们无法查看 google 驱动器文件。 同时、您能否附上用于选择 chemID 的 GPCCHEM 计算器报告。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我不知道为什么我无法附加该文件。 我会随附的文件提出一个新问题。

    e2e.ti.com/.../bq27542evm-battery-unable-to-enter-relax-mode

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Leo、

    好的、我们将转向新趋势、并将问题重新分配给该产品的电池电量监测计专家。

    谢谢您、
    Alan