请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM62440-Q1 工具/软件:
您好团队:
在我们的设计中 ,我们使用 LM62440APPQRJRRQ1 ,查询如下所述:
1.输入到我们的系统是从 Vin 最小5V (USB)到 VBATT - 36V,我们是否能够得到所需的5V 和4A 输出?
此致、
Tirthal Patel
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好团队:
在我们的设计中 ,我们使用 LM62440APPQRJRRQ1 ,查询如下所述:
1.输入到我们的系统是从 Vin 最小5V (USB)到 VBATT - 36V,我们是否能够得到所需的5V 和4A 输出?
此致、
Tirthal Patel
相关问题:输入需要比输出高多少? (在数据表中找不到。)
在我的应用中、输入电压将在10V 至28V 之间变化。 所需的输出将始终等于或低于输入。 计划以可变方式控制 FB、以获得4V 至24V 的所需输出。 在所需输出为20V 的情况下、我能否将 FB 保持在0.8V 以下并期望输出与输入电压大致相同? 除了一些较短的死区时间外、高侧 FET 是否会持续导通?
在任何情况下、我都计划在实施之前进行 Spice 模型和基准测试。
谢谢、
Howard