This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650350-Q1:使用 EVM 对器件进行编程-损坏的电路板

Guru**** 2470720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS650350Q1EVM, TPS650350-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1507645/tps650350-q1-programming-of-parts-with-evm---damaged-boards

器件型号:TPS650350-Q1

工具/软件:

我怀疑客户在使用我们的 EVM 作为接口对电路板原型进行编程时遇到 ESD 问题。 在过去几个月中、3块 EVM 板损坏。 在我们 共同制定另一个防止 ESD 的电路板之前、我想问我们是否有一个更强大的替代方案。 我们是否有在 Aardvark 等接口上运行的软件? 您是否会建议其他替代方案?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lenio:

     能否提供有关以下内容的更多详细信息:

    1. 客户好像正尝试   将这个 TPS650350Q1EVM 与这个 GUI 一起用于其原型板上、对吗?  
    2. 客户如何知道所有3个 EVM 电路板都已损坏?
    3. 您能让客户提供组装在电路板上的 OPN 吗?  TPS650350-Q1是一款 GPN (通用器件型号)。  
    4. 您能否在我的日历中安排30分钟的 Webex 会议以进行简短的调试会话?  

    谢谢!

    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将通过电子邮件继续讨论-谢谢!