This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28064A:UCC28064A 的模式和频率

Guru**** 2481985 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28064A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1507137/ucc28064a-mode-and-freqency-of-ucc28064a

器件型号:UCC28064A

工具/软件:

您好、TI

我有两个问题。
请给我一个建议。

1.
如下所示、根据输入条件、它在某些情况下以单模式和交错模式运行。 这是正常的吗?
我特别好奇地问、85W 直流输入的单模式是否正常。
案例 A:AC85V、170W 交错模式
AC85V、85W 交错模式
案例 B:AC220V、170W 交错模式
AC220V、85W 交错模式
CASE C:DC93V、170W 交错模式
DC93V、85W 单模式
用例 D:DC144V、170W 交错模式
DC144V、85W 单模式
(RU_PHB=220k Ω、RD_PHB=68k Ω)

2.
是否存在最大频率?
我在某些情况下工作频率为103kHz、我想确认这是否正常?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Takahara-San、  

    1. 无论是交流输入还是直流输入、UCC28064A 都具有电压前馈(在 VINAC 输入端)、可在输入电压范围内保持电压环路增益恒定。  
    其中 COMP 电压 与负载成正比。   

    随着 COMP 电压下降、轻载切相功能(PHB 引脚处)设置为~85W、并随着 COMP 电压上升、在~175W 下恢复两相运行。  
    这种行为是正常的。  实际阈值由用户设置。  

    2. 有一个基于最小周期计时器的最大频率,其时间与 Rtset 成正比。  这可能会接近400 μ~500kHz、但通常其他运行因素会阻止系统达到此高电平。   
    在任何情况下、103kHz 都是正常的。   

    此致、
    Ulrich