请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27220 主题:BQSTUDIO 中讨论的其他器件
工具/软件:
CC Gain、CC Delta 是在 OTP 编程期间与其他数据一起编程的、还是必须在每次器件启动时使用驱动器手动写入?
我已经在一个芯片上执行了校准步骤以及 OTP 编程以进行测试。 我注意到、在 BQstudio 中执行"Read All"操作来获取已通过黄金映像校准的单元的 RAM 值、CC Offset - CC Delta 并未与我之前在校准时获得的数据完全一起更新。 例如、我的预期 CC 增益为0.2150、但它收到的默认值为0.2380。
Board Offset -- CC 死区确实得到了更新、因为当前 OTP 参数包括它们、但我在当前 OTP 中找不到 CC Offset -- CC Delta 的任何参数
RAM 数据 
当前 OTP