This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27220:用于当前校准数据的黄金映像

Guru**** 2581355 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1506866/bq27220-golden-image-for-current-calibration-data

器件型号:BQ27220
主题:BQSTUDIO 中讨论的其他器件

工具/软件:

CC Gain、CC Delta 是在 OTP 编程期间与其他数据一起编程的、还是必须在每次器件启动时使用驱动器手动写入?

我已经在一个芯片上执行了校准步骤以及 OTP 编程以进行测试。 我注意到、在 BQstudio 中执行"Read All"操作来获取已通过黄金映像校准的单元的 RAM 值、CC Offset - CC Delta 并未与我之前在校准时获得的数据完全一起更新。 例如、我的预期 CC 增益为0.2150、但它收到的默认值为0.2380。

Board Offset -- CC 死区确实得到了更新、因为当前 OTP 参数包括它们、但我在当前 OTP 中找不到 CC Offset -- CC Delta 的任何参数


RAM 数据

当前 OTP



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victor。

    已分配此问题、请给团队留出时间来回答此问题。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victor、

    每次器件上电时、您都需要写入这些数据存储器参数。

    此致、

    Adrian