This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27311A-Q1:具有死区时间的非隔离式栅极驱动器

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27311A-Q1, UCC27301A-Q1, UCC27712-Q1, LM5105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1506862/ucc27311a-q1-non-isolated-gate-driver-with-deadtime

器件型号:UCC27311A-Q1
主题中讨论的其他器件: UCC27301A-Q1UCC27712-Q1LM5105

工具/软件:

UCC27311固有的死区时间特性吗? 如果是、价值是多少?

如果否、是否存在任何具有固定或可调死区时间功能的 TI 非隔离式、汽车级120V 半桥栅极驱动器 IC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ryan、

    感谢您提出有关 UCC27311A-Q1的问题。

    目前、我们没有具有固定或可调死区时间的120V 汽车半桥驱动器。 UCC27301A-Q1具有输入互锁功能以实现跨导保护、与 UCC27311A-Q1属于同一系列。

    我们有 UCC27712-Q1、它是一款具有固定死区时间和互锁功能的700V 半桥驱动器。

    对于具有可调或固定死区时间的非汽车器件、LM510x 系列中有几个选项、例如使用 RDT 引脚实现可调死区时间、但不符合汽车标准的 LM5105。

    如果对这些器件有其他疑问、请告知我。

    谢谢您、

    William Moore

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复!
    使用  UCC27712-Q1 (其额定电压 为700V、可实现最大100V)会对其产生负面影响?
    它只有 2.8A 灌电流、1.8A 拉电流、因此是否可用于驱动高侧和低侧两个并联的 N-MOSFET?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ryan、

    700V 驱动器不会对系统产生负面影响。 它只是为高压引脚的额定值提供更多的开销。

    UCC27712-Q1允许在每个通道上使用两个并联 FET。 可以调整栅极电阻、以帮助缩短上升和下降时间。

    如果还有其他问题、请告诉我。

    谢谢您、

    William Moore

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UCC27301数据表中有一个令人困惑的部分!  
    拉电流和灌电流的值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ryan、

    感谢您指出这一点。 这在数据表的特性部分似乎是一个拼写错误。 我要注意、以便在数据表的下一个修订版本中解决该问题。

    UCC273x1A 具有3.7A 拉电流(上拉)和4.5A 灌电流(下拉)。

    谢谢您、

    William Moore