工具/软件:
您好团队:
什么是 零伏充电、电池电压是电量监测计的 VDD、没有其他电压源连接到电量监测计。 如果电池电量完全耗尽且燃油表的 VDD 为0、会发生什么情况? 在此阶段是否可以对电池进行涓流充电或充电? 如果 VDD 为0、则如何启用 CHG FET;如果处于关断模式、如何唤醒它、因为在关断模式下、I2C 驱动器不会激活。
谢谢、
Sobin
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好团队:
什么是 零伏充电、电池电压是电量监测计的 VDD、没有其他电压源连接到电量监测计。 如果电池电量完全耗尽且燃油表的 VDD 为0、会发生什么情况? 在此阶段是否可以对电池进行涓流充电或充电? 如果 VDD 为0、则如何启用 CHG FET;如果处于关断模式、如何唤醒它、因为在关断模式下、I2C 驱动器不会激活。
谢谢、
Sobin
您好 Alan、
抱歉、您的回答未回答我们的问题。
根据数据表中所述、 对于 ZVCHG、电池电压介于 VBAT > V0INH (1V)和 VBAT < VFET_SHUT (2V)之间。当电池内有 BMS 且其截止电压高于2时、电池电压通常为0或 Vcutoff 2.8V。 在这种情况下、ZVCHG 是可能的吗?是否安全避免蓄电池 BMS 并将蓄电池直接连接至燃油表?
谢谢、
Sobin
您好、Sobin、
很抱歉混淆。
完全耗尽且电量计的 VDD 为0
-电池电量计将关闭,没有功能,零伏充电是为了滴答电芯,使其恢复正常状态,但如果电池电量耗尽,它很可能会永久损坏。
谢谢您、
Alan