This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24072:充电器 IC 建议

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25620, BQ25616, BQ25628

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1503889/bq24072-charger-ic-recommendation

器件型号:BQ24072
主题中讨论的其他器件:BQ25620BQ25616、BQ25628

工具/软件:

您好:

我的客户正在寻找支持以下条件的充电器 IC。

 - 1单元锂聚合物

 - 充电电流:800mA / 完全充电电压:4V~4.2V

 - 系统电源的电源路径

 - NTC 检测

 - 指示系统电源是输入适配器还是电池(H/W 引脚或 I2C )

您能否介绍一下在 TI 充电 IC 中最合适的产品?

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 JH、

    BQ2562x 系列充电器很可能是此类应用的最佳选择。 如果 BQ25620符合您的需求、请查看。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt Keller、

    感谢您的答复。

    BQ2562x 系列是否是可满足客户要求、成本超低的解决方案?

    例如、是否有不使用 I2C 的更便宜的解决方案?

    此致、

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 JH、

    感谢您的跟进。

    我有几个问题可以帮助您进一步缩小适合客户应用的充电器范围:

    您的客户是否更喜欢线性或开关充电器? 独立(可通过电阻器配置)或 I2C 控制?

     选择电池充电器时、低成本是否是重中之重?

    客户的预期系统负载是多少? 您提到所需充电电流为800mA、因此我们需要选择一个充电器、它可以同时支持所需的充电电流 加上 预期的系统负载。

    此致、

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alec、

    以下是客户的回应。

    优先级最高的是低成本。
    我们倾向于使用电阻器设置充电电流。
    预期系统负载为1A。
    线性或开关充电器都是可以接受的。

    谢谢、

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [已删除]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 JH、

    感谢您的跟进。

    我建议使用 BQ25616 (独立)或 BQ25628/629 (I2C 控制)。

    此致、

    Alec