This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-R2:LFP12180 LiFePO4电池组

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-R2, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1507556/bq34z100-r2-lfp12180-lifepo4-battery-pack

部件号:BQ34Z100-R2
主题中讨论的其他器件: GPCCHEM

工具/软件:

您好:

我想将 BQ34Z100-R2与 LFP12180 LiFePO4电池包配合使用(数据表如下)。  BQ34Z100-R2是否可以与该电池组(电池组端应用)配合使用?  chemID 是什么?  我是否需要培训/表征该电池组的芯片?

谢谢

Nick

https://www.sunwize.com/wp-content/uploads/2020/12/020601-48044.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    我想使用 BQ34Z100-R2和 LFP12180 LiFePO4电池组(以下数据表)。  BQ34Z100-R2是否可以与该电池包(电池组端应用)配合使用?

    是的、BQ34z100-R2可以与该电池配合使用  

     chemID 是什么?  [/报价]

    您必须使用 GPCCHEM 工具来确定哪种 chemID 最适合您的电池  

    GPCCHEM 工具:
    https://www.ti.com/tool/GPCCHEM

    Unknown 说:
    我是否需要对该电池组的芯片进行培训/表征?

    是的、您需要运行单元学习循环。

    学习周期:
    文件://C:/Users/A0542843/Downloads/How %20至%20完成%20A%20成功%20学习%20周期%20对于%20该 e%20BQ34z100%20 (5).pdf

    谢谢您、
    Alan

    [/quote]