This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6594-Q1:I2C 地址

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS6594-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1507565/tps6594-q1-i2c-address

器件型号:TPS6594-Q1

工具/软件:

您好、

我们将 PMIC: TPS6594141BRWERQ1和 LP876441B1RQKRQ1 用于 SoC DRA821u2-Q1

摘自 TPS6594-Q1数据表

这表明、如果我们仅使用 I2C1、GPIO1和 GPIO2未配置为 I2C、则可以通过 I2C1访问所有寄存器。

因此、如果只有 I2C1、则需要页0、页1、页2、页3和页4的地址、因此基地址= 0x48、那么我们需要0x49、0x4A、0x4B 和0x4C。

但是、第二个 PMIC 使用0x4C: LP876441B1RQKRQ1

Q1:如果我们不使用第二条 I2C2总线、我们如何获得第五个 I2C1地址、我们知道 I2C2总线地址为0x12?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max、

    页4属于看门狗寄存器、该寄存器位于完全独立的器件地址(通常为0x12)上。

    第0页属于基地址0x48、因此该地址与次级地址没有冲突。

    对于双 PMIC 解决方案、强烈建议、即使辅助 PMIC 未用于看门狗特性、也应将此地址设置为主 PMIC 以外的某个地址。

    BR、

    Nicholas McNamara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    数据表提到、5页可以是 I2C1访问、这意味着 I2C1可以访问所有 WD 寄存器、I2C1上第4页的地址是什么?

    谢谢

    最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确。

    因此、对于基地址为0x48 [Page 0]的主 PMIC、会有其他页。

    0x49 [页1]

    0x4A [页2]

    0x4B [页3]

    0x12 [第4页看门狗寄存器]

    即 I2C1、在单根总线上总共5个地址。

    再次明确、如果 GPIO1和 GPIO2未配置为第二条 I2C2总线、则第4页仅显示在 I2C1上。 对于触发看门狗来说、这不是问题、但在尝试进行 Q&A 模式时可能会出现问题、因为需要设置用户可配置的寄存器、同时仍尝试在适当的窗口中应答看门狗。

    BR、

    Nicholas McNamara