This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138128A:Fusion Digital Power Designer 在 RUN 模式下无法运行存储器调试器

Guru**** 2380930 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138128A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1507527/ucd3138128a-fusion-digital-power-designer-unable-to-run-memory-debugger-while-in-run-mode

器件型号:UCD3138128A

工具/软件:

您好、

启动 Fusion Digital Power Designer 后、当器件处于编程模式时无法启动内存调试器。

这是我的屏幕... 感谢您对此问题的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的初始屏幕是这样的、我从那里选择了"Device GUI"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、蝙蝠侠、

    看起来您使用的是 Fusion Digital Power Designer、而不是 Fusion Digital Power Studio。 请使用 Fusion Digital Power Studio: https://www.ti.com/tool/FUSION-DIGITAL-POWER-STUDIO。 您可以在存储器调试器右侧看到、它仅与 UCD9x 和 UCD30x 器件兼容。

    这很令人困惑、但我们有两个 GUI:Fusion Digital Power  简介 和 Fusion Digital Power  Studio 。 UCD31xx 器件最初采用的设计方式 简介 UCD9xxx 和 UCD30x 器件配合使用。 然而、UCD31xx 器件已移至 Studio UCD9xxx 器件与一起使用的器件  简介 。 UCD31xx 器件取代 UCD30xx 器件。

    您仍可以使用  简介 在 UCD31xx 器件上、以 执行"命令 ROM 执行其程序"等操作、因为它是通用0xF7 PMBus 命令。 任何 PMBus 控制器都可以发送此命令。 但是、对于内存调试器、  Studio 频率计数器。

    Batman、似乎您已经在 UCD3138128A 上工作了一段时间、这 一点很好看到。 您是否与当地的 FAE 合作?  

    此致、

    Jonathan Wong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我害怕这一点。 我使用了  Fusion Digital Power  Studio 它用于调试。 直到最近、我在启动时遇到基本错误。 它发生在我的工作计算机上的 Windows 更新之后。 所以我想我应该使用  简介  相反,但显然没有。

    我们重新安装了 Studio、但出现了相同的错误。 现在我可能需要做的是完全卸载 studio 并重新安装它。  FYI 这是我收到的错误消息:

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们在卸载后重新安装它,它现在正在工作。