This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25120A:Vin 下降电压

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1506838/bq25120a-falling-vin-voltage

器件型号:BQ25120A

工具/软件:

如果连接电池后 VIN 电压下降、器件的预期行为是什么? 我有两个 VIN 源、在~20s 内从5V 变为0V、而~3s 则是放电非常慢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    预期的行为是、当 VIN 降至 4.6V (VINDPM)以下时、不会再从 VIN 拉出电流。 一旦 VIN 降至低于睡眠状态、/VIN 将变为低电平、并且 PG 不会用于电源。 一旦 VIN 降至 UVLO 以下、器件将不会将 VIN 识别为存在。 根据器件的状态、IC 将在器件降至低于睡眠或 UVLO 后切换到电池电源。

    此致、

    Juan Ospina.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UVLO 后、器件的哪些状态将导致其不切换到电池电源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    进入运输模式可能会导致这种情况。 或者、如果电池电压低于 BUVLO、则器件将仅断电。

    此致、

    Juan Ospina.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、对于电池上的缓慢耗尽的 VIN 电源、不应该导致 PMIC 出现任何问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    只要电池电压高于 BUVLO、器件就应切换到电池电源。

    BR、

    Juan Ospina.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据数据表中提供的状态图、PMIC 是否会处于故障状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它将报告 VIN_UV 故障、但器件将在 HIGH_Z 或有效电池状态下运行。