This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3898:VIT +中的差异

Guru**** 2533220 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1506322/tps3898-variance-in-vit

器件型号:TPS3898

工具/软件:

您好:

我们对 数据表中正向输入阈值电压(VIT +)的最小值/最大值有疑问。

最小值= 0.495V

最大值=0.505V

造成这种差异的原因是什么? 它是由机械/封装差异造成的、还是由温度变化引起的? 我注意到器件内部的基准电压为500mV。 同样的问题是、变化温度与温度相关还是与机械相关?

谢谢您、

Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyle:

    大多数差异是由于温度、最小值和最大值在整个温度范围内存在斑点、但该值中还考虑了一些机械和制造差异。 需要注意的一点是、在器件的最终测试期间 会实现保护频带、因此通常情况下、该器件不会接近数据表中的最小值和最大值。   

    Jesse  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jesse、

    您能 给我们考虑温度的确切裕度吗? 我们不能考虑机械/制造差异、但我们知道零件的工作温度、即25-75°C 的棒球场。  我们希望知道此图、以便验证所用的电流梯是否能够适应设计环境。

    谢谢您、

    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyle:

    下面是阈值与温度的数据表图。  

    Jesse  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jesse、

    这张图让我们感觉更好。 还有一个问题。

    为了进行确认、图8中的数字是否也考虑了机械/制造差异?

    谢谢您、

    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jesse、

    您有任何反馈吗?

    谢谢您、

    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyle:

    是的、该值决定了器件的总精度、包括所有因素。

    Jesse