This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS568215:关于 Zynq UltraScale+设计中 TPS568215的输出电容限制的阐述

Guru**** 2652475 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS568215, TIDA-01480

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1506659/tps568215-clarification-on-output-capacitance-limits-for-tps568215-in-zynq-ultrascale-designs

器件型号:TPS568215
主题中讨论的其他器件: TIDA-01480

工具/软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我目前正在使用进行设计 TPS568215 可为供电 Zynq UltraScale+ 我遇到了一些关于输出电容限值和建议电容值的困惑。

TPS568215数据表(第20页、表5) 指定 a 500 µF 的最大输出电容 。 但是、中列出了电源要求 UG583 (Xilinx 文档) 中的示例 Zynq UltraScale+ 表明需要 330 µF 4个100 µF 47 µF 、和 10 µF 的去耦电容器 VCCINT VCCINT_IO 电源轨的背板。 这些值似乎超过了 500 µF TPS568215数据表中指定的限值。

您能否澄清一下 500 µF 限制仅指直接连接到 TPS568215输出的电容器、或者电容器是否可以分布在 FPGA 的多个电源域之间? 此外、我们如何确保符合输出电容限制、同时满足 Zynq UltraScale+的电源要求?

(建议在您的 TI 设计中使用此芯片:TIDA-01480)

感谢您的时间和帮助。 我期待着你就此问题提供指导。

此致、

Hamed Sotoudi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hamed、

    在中、您是正确的、输出端的直接输出电容必须限制在500uF 或更低、并且这是 TPS568215的稳定性要求的函数。 但是、您可以根据需要在负载处添加额外的电容。 这通常会起作用、因为从 TPS568215的输出到负载之间存在走线电阻、这会在输出滤波器上增加足够的阻尼、而不会影响 TPS568215的稳定性。 希望这有所帮助。  

    谢谢、

    ADM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amod:

    感谢您的即时回复! 对于如此高的电流输出(最小4A 和最大10A 的额定值)和输出0.85V、具有3%的容差、我们需要一个低电阻电源平面和路径、这意味着我们放置一个电源平面、转换器通过几个大过孔直接连接到平面。 除非您表示过孔本身足以进行阻尼!

    此致、

    Hamed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hamed、

    是的、如果阻尼电阻不足、可能会出现不稳定的情况。 无法判断过孔本身是否会产生足够的分离。  它可能不是完全相同的布局、但您可以在 EVM 上尝试相同的电容分布、并查看它在负载瞬态期间是否保持良好、例如检查设计是否稳定。  

    谢谢、

    ADM