This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25120F3A:针对上述 TI 器件进行 REACH 合规性认证

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD23280F3

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1506746/bq25120f3a-reach-compliance-certification-for-the-below-mentioned-ti-parts

器件型号:BQ25120F3A
主题中讨论的其他器件:CSD23280F3

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我是 Nithin、Inononds Software Pvt Ltd.的硬件工程师 我正在研究 Nymi Gen 4项目。 我们正在进行合规性测试、 为此、我需要为您的产品目录中的以下器件型号提供 REACH 合规性证书。  
  1. BQ25120F3AYFPT -充电器 IC 锂离子/聚合物25-DSBGA (2.53x2.47)
  2. CSD23280F3 - MOSFET P 沟道12V 1.8A 3 PICOSTAR
我能够从 TI 网站获得上述器件的 RoHS 合规证书、但找不到 REACH 合规证书。 请您将上述证书分享给我、或让我与相关人员联系以进行文档记录?
谢谢。此致、
Nithin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您可以在每个 IC 的产品页面上识别 REACH 合规性、如下所示:

    请参考本文档以了解我们产品的状态:

    https://www.ti.com/lit/pdf/szzq087

    此致、

    Juan Ospina.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juan:

    感谢您的分享。 我想向您说明上述文档是否足以对我们的产品进行合规性检查。 每个器件型号都有单独的 RoHS 合规性文档、因此我认为这同样适用于 REACH 合规性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nithin、

    您可以在此处获取有关器件材料的信息:

    材料成分搜索|德州仪器(TI)

    我不知道我们为每个器件提供了单独的文档、但我们确实提供了 RoHS 和 REACH 状态、这应该表明器件符合我上一篇文章中链接过的 TI REACH 声明。

    此致、

    Juan Ospina.