This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25730:TX_SINK_CAPS 和 RX_SINK_CAPS 寄存器

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1505883/tps25730-tx_sink_caps-and-rx_sink_caps-registers

器件型号:TPS25730

工具/软件:

大家好、有几个关于 TPS25730的问题 S、  (具有外部 FET)

  1. 我假设此部分将用作桶形插孔替换器件(仅限功率接收器)、因此 永远不会使用 RX_SINK_CAPS 寄存器? 如果错误、请纠正我、但我认为 RX_SINK_CAPS 寄存器旨在接收来自 USBC 电缆另一端的首选/可用远程 受电方 PDO、并且该端口控制器永远不会断电(仅受电方、因为它取代了桶形插孔输入)、因此永远不需要使用接收/远程受电方能力?
  2. 我认为 TX_SINK_CAPS 寄存器需要由具有首选受电能力(PDO)的板载控制器通过 I2C 写入、然后将其用于与上游电源进行协商、上游电源随后通过电缆向此端口提供电压和电流。 此器件使用自举电阻器/分压器(ADCIN1-4)来设置最小/最大电流/电压:
    1.  如果我们只依赖电阻器设置(配置(strap)电阻器是否覆盖寄存器值)、我们是否还需要设置 TX_SINK_CAPS 寄存器中的 PDO 值、或者根本不设置(寄存器被忽略)?
    2. 自举电阻器设置是否会自动设置寄存器值?
    3. 如果我们在上电后手动写入寄存器值、此部分是否会自动重新协商新的 PDO?

我试图通过阅读 PD 规格以及用户手册和数据表来理解、但上述内容仍然不清楚。 感谢您提供任何指导

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    感谢您联系我们!

    1.感谢您的关注。 您的理解是正确的、由于 TPS25730仅受电方、因此 RX_SINK_CAP 无关紧要。  

    2. TPS25730发送灌电流能力根据 ADCIN 1-4电阻分压器自动设置。 无需通过 I2C 设置这些值。  

    此致、  

    Aya Khedr  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题2a. 到2c。 仍然站着:电阻器设置如何与寄存器交互、反之亦然(如果有的话)。

    这包括覆盖自动设置寄存器值和重新协商。

    根据我在实验中看到的情况、我认为寄存器完全独立于自举电阻器(完全无交互)、PD 控制器仅使用电阻器与上游电源进行协商(我的器件在写入寄存器之前通电、因为控制器在协商后才通电 、而且没有电池)、但如果错误、请更正、或者让我知道通过 I2C 设置寄存器是否需要重新协商。

    我将继续测试 、但 TI 的验证会有所帮助、   

    谢谢 Aya、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    TPS25730根据引导过程中的自举电阻器设置其内部寄存器。 您的理解是正确的、仅通过 I2C 写入寄存器不会提示重新协商 PD 合约。  PD 控制器需要执行其他步骤来向供电方发送新的请求消息。 手册中未突出显示这些步骤、因为这通常不是必需的。

    您是否希望动态更改该器件的受电能力?  

    此致、  

    Aya Khedr  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、因此、 TPS25730在上电期间自动写入 TX_SINK_CAPS 寄存器的值、并且值由 ADCIN 电阻的值/电压决定。 感谢您的确认。

    是的、我可能对在某些情况下动态更改 PDO 感兴趣。 电阻器设置应该对于 启动以及大多数运行条件都是合适的、但最好知道如何提示 PDO 更新或与上游电源重新协商、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    OK、因此 在上电期间、TPS25730会自动写入 TX_SINK_CAPS 寄存器的值、其值由 ADCIN 电阻的值/电压决定。 感谢您确认

    是的、正确!

    是的、我可能对在某些情况下动态更改 PDO 感兴趣。 电阻器设置应该对于 启动以及大多数运行条件都是合适的、但最好知道如何提示 PDO 更新或与上游电源重新协商、[/报价]

    当然、请联系您的 TI 销售团队、我们可以离线查看。  

    此致、  

    Aya Khedr