This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1146:我想使用 eDP 传输视频。

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS26750, TUSB1146, TUSB1064, TPS25763-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1506480/tusb1146-i-want-to-transmit-video-using-edp

器件型号:TUSB1146
Thread 中讨论的其他器件: TUSB1064、TPS26750、 TPS25763-Q1

工具/软件:

您好的团队、

我正在考虑使用以下配置来使用 eDP 传输视频、这种配置是否可行?

是否有任何其他器件建议?
对于 DP 转 LVDS、甚至 USB-LVDS PD 器件、是否有任何建议的器件或配置?

此致、
Ryu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的柳山:

    是的、TUSB1146和 TUSB1064应可用于此配置。 我看不到任何问题。

    至于 DP 到 LVDS 转换器和 PD 控制器、遗憾的是、我们没有为它们推荐的任何内容。  

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的答复。
    为什么没有可推荐的 PD 控制器?
    我不能使用 TPS26750吗?

    此致、
    Ryu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryu、

    对于此应用、您需要一个可支持 DP 交替模式的 PD 控制器。 目前、我们唯一支持 DP 交替模式的 PD 控制器是 TPS25763-Q1、这是一款汽车级器件。

    如果您愿意、可以使用此器件。 我没有提到它的主要原因是、我不确定它是否适合您的应用、具体取决于它是否是汽车应用。

    谢谢、

    Ryan