工具/软件:
您好 TI 团队、
大家好、我们希望使用23881进行 PoE 端口控制。 在德国、他们希望使用物理交换机实现任何 POE 的开关。 我看到第56个引脚 OSS 可以打开和关闭 POE 控制信号。 如果使用物理开关、则可直接实现
直接将 MOS 的 G 端子信号接地是否可行? 你有一个更严格和更好的控制计划吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好 TI 团队、
大家好、我们希望使用23881进行 PoE 端口控制。 在德国、他们希望使用物理交换机实现任何 POE 的开关。 我看到第56个引脚 OSS 可以打开和关闭 POE 控制信号。 如果使用物理开关、则可直接实现
直接将 MOS 的 G 端子信号接地是否可行? 你有一个更严格和更好的控制计划吗?
尊敬的 Ken:
OSS 引脚是高电平有效引脚、内部下拉电阻器连接到 GND。
您是否还需要机械开关、或者该行为是否通过 MCU 控制 GPIO? 您可以使用一个简单的开关控制的 MOS 逻辑电路来控制行为。 我不建议使用机械开关直接控制 OSS 引脚上的拉高情况。
下面的原理图是一种简单的解决方案、我建议、PMOS 栅极引脚上的启动电容器应为 PMOS 栅极电容的~10倍。 我建议使用~10k Ω 的限流栅极电阻器就足够了。 此控制电路将消除由机械开关引起的振铃。 建议使用性能非常差的 PMOS、这也有助于自然消除机械开关中的任何振铃。

如果您有 OSS 引脚的 MCU 控制开关、则可以将机械开关替换为 NPN BJT 作为低侧开关、并使用限流电阻器将基极连接到 GPIO、并将发射极连接到接地端、将集电极连接到 PMOS 的栅极。
此致、
Brandon