工具/软件:
您好:
我想通过使用 GPIO 事件确认用户是否知道以下情况。
*当 SNK 器件的电流在 CC 通信上协商完毕后、我了解 TPS65987DDK 作为 SRC 器件将禁用内部 PowerPath。
但是、是否有办法将此情况通知外部器件(CPU 或 MCU 的种类)?
例如、如果 TPS65987DDK 设置为仅 DFP、固定为5V/3A。
但是、SNK 器件会将 SNK 功能发送为5V/SNK 900mA。
SRC 器件 TPS65987DDK 接受此 SNK 功能。 但是、SNK 器件 出于某种原因消耗1A 电流。 在这种情况下、我知道 TPS65987DDK 会禁用内部电源路径、但是否有办法通过使用 GPIO 事件通知此情况?
此致、