工具/软件:
您好的团队、
我正在使用 BQ24610 由24V 供电的备用充电器设计中的一个折衷方案 12V 铅酸凝胶电池 、基于 "备份应用无需终止充电" SLUA992中的配置。
系统整体运行良好、但我看到了 轻负载条件下会出现明显的 PH 节点振铃 我对这两个方面的压力感到担忧 MOSFET 和 IC 的 PH 引脚的耦合 。
观察结果:
-
AT ~Ω 500 mA 负载 、PH 节点干净且正方形
-
随着负载下降(例如电池接近充满电)、振铃会增加:
-
~Ω 300 mA 负载 :PH 波形开始下降
-
振铃达到~μ s 30V–32V 峰峰值
-
进行配置 ~2–3 MHz
-
会在早期开关周期中出现、并且在负载较小的情况下性能会更高
-
我知道在轻负载条件下应该会出现一些振铃(可能是 DCM 导致的)、但根据可以看到 振幅似乎过大 与数据表示例(例如图7)相比、这些示例显示了更多受控转换。
️ 可靠性问题:
在之前的测试中、我设法做到了 熔断40V MOSFET (SQS484EN) 亮起 全部5个器件 条件下(例如、探测、轻负载、启动)运行。
自升级至 60V MOSFET 、我无法重现故障、而且 BQ24610 IC 似乎还能存活下来—但是:
PH 节点振铃先前达到的电压足够高、可能超过了 IC PH 引脚的36V 绝对最大额定值 。
这仍然令我长期担忧、尤其是在振铃也威胁 HIDRV 栅极驱动器的情况下。
PH 节点示波器捕获:
所有捕获均使用进行 0Ω 栅极和 BTST 电阻器 (即无边沿减慢或滤波)。
-
~Ω 500 mA 负载(干净开关)

-
~μ A 400 mA 负载(振铃开始)
-

-
~μ A 300 mA 负载(清除正弦振铃)

问题:
-
对于 BQ24610、此振铃水平(轻负载时为~30Vpkpk)是否被认为正常或过高?
-
这可能是导致40V MOSFET 故障的原因吗?
-
鉴于 PH 引脚的绝对最大值为36V、这种振铃是否也会对 IC 的内部栅极驱动器造成风险?
-
是否有任何推荐的技术(例如缓冲器、布局调整)可以在轻负载下进一步控制这种行为?
提前感谢—希望就这种行为是否在安全范围内或我应该进一步解决的问题提供任何指导。
此致、
Craig