This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25570:关于 BQ25570的阈值电压和冷启动电压

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25570, BQ25504
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1507362/bq25570-about-the-threshold-voltage-and-cold-start-voltage-of-bq25570

器件型号:BQ25570
主题中讨论的其他器件: BQ25504

工具/软件:

您好! 我想询问有关 BQ25570芯片的两个问题、问题如下:

1. VBAT UV 阈值电压过低。 它被描述为"在内部设置为1.95V (典型值)"。 锂电池的基准值为2.75V~3.0V。 如何将 VBAT UV 阈值电压更改为3V?

当 VOUT 电压低于1.95V 时、它将进入欠压阈值保护模式、然后输入必须高于冷启动电压(0.6V)、才能重新启动并打开 VOUT 输出。 这会导致无法收集低于冷启动电压(0.6V)的能量。 主输入电压集中在0到0.3V、我们的能量来自微波、如何在进入欠压阈值保护模式时收集0-0.3V 的弱能量? 有一个好的解决方案吗?

进入欠压阈值保护模式时、是否可以禁用冷启动模式? 例如,当电池电压高于某个值时,输出将打开,不要中断能量收集,当 BQ25570连接到锂电池时,其收集电压会非常低,因为锂电池具有2-4V 电压。 连接锂电池后、我们测试了即使输入为0.08V、也可以收集能量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    1.在 BQ25570上不可设置 VBAT_UV、但在 BQ25504上不可设置。

    2.如果 vstor 低于 vstor_CHGEN 并且输入不高于冷启动电压,则器件不会进入冷启动状态。 然而、启用主升压充电器的唯一条件是 Vstor 高于 Vstor_CHGEN (并且/EN 为低电平)。

    无法禁用冷启动。

    此致、

    Mike Emanuel