This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS929160-Q1:直接 UART 连接

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS929160-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1507374/tps929160-q1-direct-uart-connection

器件型号:TPS929160-Q1

工具/软件:

尊敬的专家:

TPS929160-Q1能否在不使用 CAN 收发器的情况下使用? 如果器件与 MCU 一起位于电路板上、是否可以将其直接连接到 MCU UART?

BR Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它可以直接连接。  CAN 只是物理层、因此它称为基于 CAN 的 UART。