This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51231-Q1:LM51231-Q1升压转换器设计的环路补偿和波特图

Guru**** 2555180 points
Other Parts Discussed in Thread: LM51231-Q1, LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1505965/lm51231-q1-loop-compensation-and-bode-plot-for-lm51231-q1-boost-converter-design

器件型号:LM51231-Q1
主题: LM5122中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我目前正在使用设计升压转换器 LM51231-Q1 以下规格:

  • 输入电压: 12伏

  • 输出电压: 36V

  • 输出电流: 12A.

我找到了用于此设计的 TI Excel 计算器并且一直在遵循它、但对我有点困惑 环路补偿电路 波德图 。 具体来说、相位裕度似乎相当高、我不确定这是否适合设计。

有人能帮我了解此规格是否适用于 LM51231-Q1、以及预计会有高相位裕度吗? 我附上了我一直使用的 Excel 工作表以供参考。

任何见解或建议都将非常感谢!

谢谢。此致  

Vinod J  

e2e.ti.com/.../0777.LM5123_5F00_Excel_5F00_Quickstart_5F00_Calculator_5F00_for_5F00_Boost_5F00_Controller_5F00_Design.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vinod:

    感谢您使用 e2e 论坛。
    相位图中最重要的一点是交叉频率点的值。 这是设计的相位裕度。
    对于您的值、计算器估算的交叉频率为~2kHz (增益越过0dB)、相位裕度为~75°、该频率将保持完全稳定。
    我们的一般建议是以60°或更高的相位裕度为目标。

    我建议您查看此应用程序、而不是为了更好地了解您从波特图中获取的信息。
    https://www.ti.com/lit/an/slva381b/slva381b.pdf

    如果您对此主题有其他问题、敬请告知。

    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niklas、

    感谢您的答复和详细说明。

    如果我没有弄错、相位裕度是指增益交叉频率(即增益超过0dB 的频率)下的相位值。 相位裕度是该相位值与-180°之间的差值、对吗?

    感谢应用手册中的建议、我将对其进行深入介绍以深入了解波特图分析。

    再次感谢、如果我有任何其他问题、我将与您联系。

    此致、
    Vinod

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vinod:

    您是对的。
    在快速入门计算器中、相位曲线移动了180度、便于阅读。
    很抱歉、这会造成任何混淆。

    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niklas、

    我现在已填写所有值并进行了相应更新。 您能否请进行最终审核并告诉我是否一切正常、以便我可以继续进行设计?

    此致、

    Vinod J  

     e2e.ti.com/.../8308.LM5123_5F00_Excel_5F00_Quickstart_5F00_Calculator_5F00_for_5F00_Boost_5F00_Controller_5F00_Design.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vinod:

    感谢您填写的计算器。
    波特图的增益曲线似乎会反弹回到0dB 阈值以上、这很糟糕。
    在这里、我会从建议的补偿值中推导出一点、并增大 CHF 电容。 (例如、如果将其增加到500pF、则波特图看起来会好得多)
    该设计的最终稳定性应在工作台上进行测试、因此您稍后仍可以微调补偿值。

    我一般注意到、您希望仅使用一个相位构建430W 应用。
    这是可以实现的、但布局和外部元件(MOSFET/电感器)需要能够支持这些电流额定值。
    从计算器中可以看出、峰值电感器电流为45A。 您可以并联多个 MOSFET 来共享电流、但您仍必须考虑热行为会带来挑战。

    另一种解决方案是采用 LM5122的双相设计。

    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niklas、

    感谢您的答复和有用的见解。

     正如您建议的、我将 CHF 电容器更新为500 pF、现在波特图看起来确实更好。 但我注意到、在仿真中、此变化后 SW 引脚不会持续开关。 作为参考、计算器最初建议的 CHF 值为34 pF、因此该偏差可能会影响环路行为。 我附上了一个仿真图像以供您查看。

    关于功率级、我使用的是 XGL1313-152MED 电感器、该电感器具有53A 的饱和电流、因此可以提供足够的余量。 对于 MOSFET、我选择了四个 NTMFS5C670NLT1G 器件(2个用于高侧、2个用于低侧)。 额定电压为60V 和17A (Ta)、71A (Tc)、我认为它们适合考虑电流共享和热性能。

    期待您对 SW 引脚行为的看法。

    此致、

    Vinod J  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niklas、  

    我在 E2E 论坛上经过了多次讨论、并收到了一些有用的见解。 一篇文章提到、对于200W 功率等级、实现效率和热管理相对简单。 但是、当调节到400W 以上时、由于电流和开关损耗会增加、因此必须使用更大的电感器和 MOSFET。

    我想获取您对当前为我的设计选择的 MOSFET 和电感器器件的反馈意见。 您是否能够查看它们并告诉我它们是否适合400W 以上的功率级别? 否则、我非常感谢您为更适合此功率范围的替代元件提供建议。

    此外、E2E 论坛上的另一个主题提到了如何为 MOSFET 使用外部栅极驱动器。 是否绝对有必要包含一个专用驱动器 IC 来以更高的功率级别驱动这些 MOSFET? 如果是、您能提出一些适合此用例的推荐栅极驱动器 IC 吗?

    此外、我还在1MHz 频率下运行 LM51231-Q1、并想知道它使用该 MOSFET 的可行性有多大?

    期待您的专家建议。

    此致、

    Vinod J  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vinod:

    很抱歉耽误你的时间。

    补偿:
    应在工作台上对最终稳定性和补偿网络进行微调、确保所有干扰都可见。
    但我同意您的看法、即仿真中的开关已经看起来不稳定、这是一个不好的迹象。
    稳定电路的一个好方法是减慢环路响应、例如选择较低的带宽1kHz (或甚至更低)、相应地更改补偿网络、并查看开关行为是否看起来更稳定。

    电感器/MOSFET:
    遗憾的是、我并不是电感器或 MOSFET 元件的专家、因此我无法判断 这些元件是否更适合这些条件、或者是否有更好的选择。 该器件的内部驱动器绝对足以驱动 MOSFET、因此实施外部驱动器将是一个是否可以通过这种方式提高效率的问题。
    在这些功率等级下、即使效率为98%、也会有~8.5W 的损耗来使电路板升温。

    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niklas、

    非常感谢您的答复。

    我完全同意应在工作台上调整补偿网络、为此、我们需要测量波特图。 通常、对于波特图注入、我们会在反馈路径中添加一个小电阻器(在20Ω 到100Ω 周围)。
    如果您建议最好将此注入电阻放置在哪里-它是在 REF/范围之间还是在 REF/ VOUT 感测之间更好?

    此外、根据一些 E2E 论坛讨论、我注意到在1MHz 开关时实现200W 以上的输出功率可能会导致显著的开关损耗。 因此、为了帮助管理效率和热性能、我将开关频率降低至440kHz。

    如果您或您的团队可以帮助审查和确认 MOSFET、电感器和电容器的选型、我们能够从容地向前推进会非常有帮助。
    在热管理方面、我计划在 PCB 上使用散热器、尤其是在 MOSFET 和电感器区域。

    再次感谢您的支持!

    此致、

    谢谢。此致  

    Vinod J  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vinod:

    我建议在 VOUT 引脚处放置用于波特图注入的电阻器。 在本例中、原理图中已经包含了 R7409电阻器。

    更高的开关频率将增加开关损耗、但电感器电流纹波更小、从而降低磁芯损耗。 但是、如果开关损耗占主导地位、降低开关频率肯定是有意义的、因此我同意这种变化。

    关于部件的选择、我建议联系相关制造商以找到最合适的部件、因为这些人应该能够在这方面提供比我的团队更有价值的支持。
    例如、我知道 Coilcraft 有一个电感器的损耗计算器、您可以根据您的设计规格比较几个电感器的性能和损耗。

    此致、
    Niklas